This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI-Q1:TL431LIBQDBZRQ1的可靠性测试报告

Guru**** 691310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017433/tl431li-q1-reliability-test-report-of-tl431libqdbzrq1

器件型号:TL431LI-Q1

您好!

我可以获得  TL431LIBQDBZRQ1的资质审核报告吗?

目前尚未通过以下链接提供:

www.ti.com/.../home

我向 TI CSC 询问了该报告、但他们给了我 TL431LIBEDBZRQ1的资质审核报告

它是否也适用于 TL431LIBQDBZRQ1?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takao-San、您好!

    "E"表示环境温度范围为-40C 至+150C。  "Q"标志表示环境温度范围为-40C 至+125C。  您从 TI CSC 收到的报告将适用于"Q"变体。

      

    如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    非常感谢您的回复和支持。

    是的、我了解温度范围的差异。

    但如果是这样、"Q"级产品 不一定要承受"E"级产品的严格测试条件。 我弄错了吗?

    如果所有"Q"级产品都能通过"E"的所有测试项目、我可以向客户解释  TL431LIBEDBZRQ1的报告也适用于 TL431LIBQDBZRQ1

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takao-San、您好!

    您的解释正确。  "E"报告显示、器件可承受包括"Q"级条件在内的严重测试条件。  因此、"Q"级产品将通过"E"级测试项目。   

    本