请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 团队、
我使用 TPS82130来生成进入电容器组的稳压电压。 当软启动引脚悬空时,您能否提供输出电压的斜升速率?
是否有任何内部电路可确保在电源接通期间不会出现过多的浪涌电流?
这是数据表的一个片段。 我 似乎无法推断 SS 引脚悬空时的上升时间。

请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michael、
TPS82130的软启动引脚悬空时、我们没有斜坡速率测试数据。 对于每个应用、内部电路无法确保在启动期间没有过多的浪涌电流。 浪涌电流取决于输出电容和软启动时间。 您需要添加软启动电容器以限制电路中的浪涌电流。 输出电容可能会拉过大的浪涌电流、这种电流除了负载外还会导致电感器电流变为高电平并达到电流限制阈值、可能导致启动时间更长或根本无法启动、或者损坏电源模块。
谢谢、
Nancy