This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:在85℃条件下的 tps54335A 输出电流容量和效率

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS54302, TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017625/tps54335a-tps54335a-output-current-capacity-and-efficiency-under-85-condition

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件: TPS54302TPS56339

大家好、

我的客户希望在高速列车上的设备中使用 tps54335A。 因此、它们非常关心 高温条件下的性能。 您可以就以下问题提供帮助:

 ℃μ A 下的最大恒定输出电流是多少? 它是否仍是数据表状态下的3A 电流?  我们是否有最大输出电流和温度之间的曲线?

℃85 μ A 下的效率是多少? 我们是否有效率和温度之间的曲线?

谢谢

此致

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Wayne  

    一些意见:  

    您的应用的输入电压是多少?  

    2.为什么选择 TPS54335A? 还有其他选项:TPS54302、TPS56339...