This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:LM25011 PSpice 瞬态模型仿真失败

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016883/lm25011-lm25011-pspice-transient-model-simulation-fails

器件型号:LM25011

您好!

我正在尝试使用 Windows 10 Pro 上的 PSpice for TI (PSpice_TI 17.4-2020 S006 Windows SPB 64位版本)从产品页面(www.ti.com/.../LM25011 LM25011 PSpice 瞬态模型。 仿真失败、根本不会产生任何可用的输出。 我对 PSpice 非常陌生、因此可能是我使用软件时出错了。 到目前为止、我尝试的是:

打开项目时会弹出一条消息:

"INFO (ORCAP-2459):TI 模型库已在此设计中更新为 lates 版本。 有关这些更新的详细信息、请参阅会话日志。"

然后是一条消息、表明它是只读文件:

"警告(ORCAP-1682):文件为只读或正在使用。 更改不会保存回名为的原始文件 snvm168\LM25011_Tran.OPJ"

我可以打开"STARTUP_TRAM"原理图、但未选择仿真配置文件。 通过选择"startup_Tran-startup"仿真配置文件、PSpice 会要求我将项目保存为一个我尝试过的新名称、但在该过程结束时、PSpice 会提示无法保存只读文件。 原理图关闭、我可以使用所选的仿真配置文件再次打开。

按下"Play"按钮后、它将永久模拟(也不存在它已完成的可视量的百分比)、并且我在 time=0.14时手动停止仿真、这将打开 PSpice 运行时设置:

仿真输出:


**** 07/21:55:56*** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0****

 **配置文件:"startup_Tran-startup_Tran" [ snvm168\lm25011_tran-pspicefiles\startup_tran\startup_tran.sim ]


 ****    电路说明


秘书长的报告




**创建电路文件"startup_Tran.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地库:
.LIB "../../../lm25011_trans.lib
*从 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib"nom.lib"

*分析指令:
Tran 0 3ms 0 0.1u
选项 ADVCONV
选项 FILEMODELSEARCH
.options ABSTOL= 1e-8
.options GMIN=1.0E-11
.options ITL1=500
.options ITL2= 1000
.options ITL4=2000
.options RELTOL=0.005
选项 VNTOL= 1e-5
.PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*))
.INC "..\STARTUP_TRAN.net



****包括 STARTUP_TRAN.net ****
*拉电流 LM25011_TRAN
X_D1        N16825155 SW CMMSH3_60M
X_C6        OUT 0 my_COUT_STARTUP
R_R2        FB 输出 9.76k Tc=0、0
R_R3        0 FB 10k TC = 0、0
R_R6        N16825155 0 0.0799 TC = 0、0
R_Rout        输出0 3.33333 TC=0、0
X_U1        VIN RT PGD SS 0 FB 0 N16825155 SW N16825119 LM25011_TRANS
C_C2        0 VIN 1U IC=0 Tc=0、0
R_R1        VIN RT 147k TC = 0、0
V_Vbatt        N16833908 0 5V 直流
R_R4        N16833908 PGD 10k TC = 0、0
C_C3        0 SS 10n IC=0 Tc=0、0
R_Resr1        N16834023 VIN 10m TC = 0、0
V_Vin1        N16834023 0  
+PWL 0 0 100u 0 110u 13
C_C4        SW N16825119 0.1u IC=0 Tc=0、0
X_L1        输出 SW LDCR 参数:L=10U IC=0 DCR=0.06
X_C1        VIN 0 Cin 参数:C_CAP=2U ESR=0.0055 IC=0

****恢复 STARTUP_TRAN.cir ****
.end

警告(ORPSIM-16534):如果将 ITL4的高值用于速度级别>0、则可能会增加总仿真作业时间。

启动伪瞬态算法。

INFO (ORPSIM-16594):为了提高伪瞬态收敛和性能、请设置以下选项以放宽电容器电流和电感器电压的稳定标准:PTRANABSTOL=1e-5、PTRANVNTOL=1e-4

错误--瞬态偏置点计算中的收敛问题


 上次尝试的节点电压为:

 节点  电压    节点  电      压节点电压    节点  电压


(  FB)-14.42E-09 (  RT)-160.8E-12 (  SS)   4.6821 (  SW) 11.93E-06      

( 输出)-28.50E-09 ( PGD)   4.5455 ( VIN)-160.8E-12 (X_C1.3)-69.56E-12     

(X_C6.1) 1.210E-09 (X_C6.3)-28.75E-09 (X_C6.5) 1.192E-09 (X_C6.7)-19.87E-09     

(X_L1.3)-25.67E-09 (X_U1.1)   0.0000 (X_U1.2)   3.5000 (X_U1.3)   0.0000     

(X_U1.8) 545.1E-06 (X_C6.10)-24.66E-09                  (X_C6.13)-25.31E-09    

(X_C6.26) 2.374E-06                  (X_C6.28) 15.61E-06                       

(X_C6.29) 2.439E-06                  (X_U1.12)  -5.0000                       

(X_U1.14)-109.5E-06                  (X_U1.20)   3.5000                       

(X_U1.21)   4.7000                  (X_U1.22)   0.0000                       

(X_U1.24)   0.0000                  (X_U1.27)   -.1500                       

(X_U1.28)-80.38E-12                  (X_U1.37)   5.0000                       

(X_U1.38)   5.0510                  (X_U1.40)-910.5E-21                       

(X_U1.44)   1.6667                  (X_U1.45)   4.0554                       

(X_U1.47)   3.5000                  (X_U1.48) 14.55E-12                       

(X_U1.49)    .3000                  (X_U1.50)   3.5000                       

(X_U1.52)-160.8E-12                  (X_U1.53)   5.0000                       

(X_U1.54)   3.5000                  (X_U1.58)   0.0000                       

(X_U1.66)   0.0000                  (X_U1.68)   0.0000                       

(X_U1.69)   0.0000                  (X_U1.76) 2.027E-09                       

(X_U1.81)   2.5100                  (X_U1.CL)   0.0000                       

(x_U1.EN)-1.390E-12                  (X_U1.LO)    .3000                       

(X_U1.PG)   0.0000                  (X_U1.QN)   1.2469                       

(X_U1.108)   5.6943                 (X_U1.ont)   0.0000                      

(X_U1.REF)   2.5100                 (X_U1.UFD) 11.99E-06                      

(N16825119)   5.7115                (N16825155)-1.481E-09                     

(N16833908)   5.0000                (N16834023)   0.0000                     

(X_U1.DC5V)   5.0000                (X_U1.ENON)   1.6667                     

(X_U1.EOND)   1.6667                (X_U1.FCIC) 1.548E-09                     

(X_U1.OFFT)   0.0000                (X_U1.REF1)   2.5100                     

(X_U1.UVLO)   0.0000                (X_U1.UVRC)   1.6667                     

(x_U1.VSDN)   0.0000                (X_U1.X3.3)-160.8E-12                     

(x_U1.X3.6) 548.3E-06                (X_U1.X4.4)   3.5000                     

(x_U1.X7.5)   3.5000                (X_U1.drive)   1.2448                    

(X_U1.VREFI)   2.5100               (X_U1.X64.4)    .3000                    

(X_U1.X65.4)   3.5000               (X_U1.X67.3)    .3000                    

(X_U1.X68.3)   3.5000               (X_U1.X69.4)   0.0000                    

(X_U1.X69.5)   0.0000               (X_U1.X71.4)   3.5000                    

(x_U1.XCL.4)   0.0000               (X_U1.XCL.5)   0.0000                    

(x_U1.XFB.4)   5.0000               (X_U1.XFB.5)   0.0000                    

(x_U1.DRVNOT)   1.2469              (X_U1.QLATCH)   1.2448                   

(x_U1.XOFF.4)   0.0000              (X_U1.XOFF.5)   0.0000                   

(x_U1.XUVD.5)   0.0000              (X_U1.XUVD.6)   0.0000                   

(x_U1.X6.X1.4)   1.2469             (X_U1.X6.X2.4)   1.2448                  

(x_U1.X22.X1.4)   1.2448            (X_U1.X22.X2.4)   1.2469             


****中断****

我按"OK"& Resume Simulation"、并弹出几条消息。

第一条消息:

"忽略此部分、第1节中没有数据值"

第二条消息:

"忽略此部分的第2节中没有数据值"

第三条消息:

"分析失败 snvm168\lm25011_tran-PSpiceFiles\startup_Tran\startup_Tran\startup_Tran\startup_Tran.dat"

其他原理图也会出现相同的行为:LINE_TRAN、LOAD_TRAN、SteadyState_Tran。

我的项目出了什么问题或有什么问题?

编辑:很抱歉、对于冗长的帖子、我尝试将仿真输出放在代码环境中、但它不断地告诉我、我不被允许这么做。

访问被拒绝

您无权访问此服务器上的"">e2e.ti.com/.../configure。

参考#18.8fd6dd58.1625753172.b72227

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢就这一问题与我们联系。

    我将要求我们的 SPICE 小组研究这个问题、我们将尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请尝试使用 SKIPBP 选项并尝试再次运行。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 通过选中仿真设置-分析中的"跳过初始瞬态偏置点计算(SKIPBP)"框、仿真将运行并显示一些输出。