This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:瞬态响应问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016961/tps62088-transient-response-question

器件型号:TPS62088

在 TPS62088数据表中、图23显示了 IC 的瞬态响应。 我看到的响应略有不同。 我所处理的条件与数据表中指定的条件略有不同。 VIN = 5V、Vout = 3.3V。 我已附上我看到的瞬态响应的一些示波器截图。 黄色为输入电压、5V。 绿色是输出电压、3.3V。 粉红色是 Iload。 我的 Vin 看起来更类似于您的 Vout。 只是想知道这里的测量结果是否异常。 使用电子负载来提供瞬态响应。


谢谢、
Ryan S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在测量中没有发现任何异常。 我只能找出所用时间刻度的差异。

    图形可能略有不同(取决于测试条件、使用的硬件、获取的样本等)。 重要的是具有与 d/s 中显示的典型行为类似的行为

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还有其他问题吗?  如果没有、我将继续并关闭此线程。  

      如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin