This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:推荐 LM3549等解决方案、但使用 SPI

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015872/lm3549-recommend-solution-like-lm3549-but-use-spi

器件型号:LM3549
主题中讨论的其他器件:LP55281

大家好、

我们是否有具有 SPI 控制的 RGB 颜色顺序驱动器解决方案并支持降压/升压以降低 LED 余量?

但使用 SPI 通信。 此外、客户需要分离 PWM 控制。 因此 、LP55281对客户来说是不可行的。

如果我们有更好的解决方案、请告诉我。 谢谢你。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家自个人原因以来就是办公室、她将在本周内返回办公室并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、  

    我们没有满足 SPI 通信和开关电源要求的此类器件。

    ?我们能否知道客户计划使用哪种应用以及他们希望实现哪种 LED 功能

    最好的酒店

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    客户希望查找 AR LCOS LED 驱动器。

    它与投影仪相同。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、请在本例中提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    没有同时满足 SPI 和降压升压请求的合适器件。

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    明白了。 感谢您的回复。

    此致、

    哈迪