This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:高容性负载启动期间不可避免的热关断

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015574/tps25980-unavoidable-thermal-shutdown-during-startup-with-high-capacitive-load

器件型号:TPS25980
主题中讨论的其他器件:TPS25940

大家好、我想使用 TPS259807电子保险丝为需要24V 电压和4.5mF 电容的电路板接通电源。 对于该板、我希望将电流限制为5A。 使用此电子保险丝的 Excel 计算器、我找不到用于无干扰启动的任何配置。 此电子保险丝或替代器件是否有任何配置可用于打开此高容性负载? 否则、我是否可以在启动期间让电子保险丝间歇性地进入热关断状态、同时为电容器充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    欢迎使用 E2E。 我理解您的担忧。  

    1.您需要多少充电时间? 您可以选择较大的 dVdT 电容、但充电时间将以秒为单位。

    2.您也可以启动器件的电流限制。 您可以在启动期间将电流限制设置为最低、并使 DVDT=open。 这会使器件在电流限制中打开、如果您将器件设置为自动重试响应、您将看到发生热关断、但也会发生充电。 但我们无法在此处计算充电时间。 启动后、您可以将电流限制改回稳态值5A。 您可以在我们的 EVM 上尝试此操作。

    以下是 TPS25940电子保险丝的示例图像:

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我认为 我想连接到电子保险丝的电路板应该能够处理低压摆率的电压、所以以秒为单位的充电时间应该可以。 不过、根据 Excel 设计计算 器、随着我增大 DVDT 电容器尺寸、启动期间的功率耗散会减小、但在已编程的启动时间内允许无干扰启动的最大功率耗散(20%裕度)也会减小。 因此、无论我使 dVdT 电容器达到多大、我都不会达到无干扰启动的点。

    2.我可以使用自动重试响应。 如何在启动和稳态期间在 I_lim 之间切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    发生这种情况的原因是 Rlstart 域的值较低。 使其达到以兆欧为单位的高值。 请尝试使用 cdvdt 电容大于2.5uf 的情况下进行测试。

    2、这就是您更改电流限制的方法。

     

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    现在关闭主题。 如果还有其他问题、请告诉我。

    此致

    Kunal Goel