This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:如何使用模拟调光?

Guru**** 1449320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS92200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017399/tps54200-how-to-use-analog-dimming

器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件: TPS92200

您好、Sirs、

是否可以直接从 DAC 调光控制 TPS54200?

因此、模拟3V 可将基准电压设置为200mV。

模拟 1.5V 可将基准电压设置为100mV。

模拟0.6V 可将基准电压设置为40mV。

上述设置是否正确?

我是否需要注意任何项目?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此器件支持模拟调光。 TPS92200是与 TPS54200类似的最新器件。 请参阅 TPS92200的数据表。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我知道 TPS92200与 TPS54200类似。

    但库存中没有 TPS92200。

    我只能等待库存通知。

    或者什么时候库存中会有 TPS92200?

    一周、四周或八周?

    此致