主题中讨论的其他器件: TIDA-01371、 TPS7A54、 TPS7A85
您好!
我想向您提出一些有关采用 TIDA-01371的 TPS7A47的问题、如下所示。
TIDA-01371适用于超声波系统的可编程±100V、高电流、浮动线性稳压器参考设计|德州仪器 TI.com
Q1)
是否可以使用 TPS7A85或 TPS7A54代替 TPS7A47?
我假设 TPS7A85或54可用于此解决方案(TIDA-01371)、则无需额外的电流调节电路。
Q2)
或者是否可以为此解决方案使用"双 TPS7A47"(并行配置)而不是"电流调节"?
问题3)
在该解决方案中、我们可以使用哪种 LDO?
感谢您的支持。
此致、