This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854A:最大倍频器电流

Guru**** 2509745 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017279/uc2854a-maximum-multiplier-current

器件型号:UC2854A
主题中讨论的其他器件:UC2854

在 IC (UC2854)的原始版本中、倍频器电流被限制在3.75V/RSET。

在该版本的 IC 中、数据表指示最大倍增器电流限制为2个 IAC。   

但是、我想知道除了这一点之外、还有什么限制乘法器。  例如、如果在高压线条件下允许250uA 流入 IAC、是否可以预计500uA 仍是倍频电流的限制、或者是否存在其他一些对倍频电流的绝对限制?  现在、假设 VA 和 VRMS 足够高、不会影响整体多电流限制。

数据表提供了各种 Mout 条件、其中没有显示 IMout 超过200uA。  在 VRMS=1.5V 和 VA=6V 的条件下、有一条线路"功率限制"、显示200uA 的典型值、并在段标题中假设 IAC 为100uA。 该数据表条目是否试图告诉我、无论2个 IAC 是多少、我的电流限制为200uA、或者该条目是否再次显示、在 IAC 为100uA 的情况下、限值为2个 IAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    UC2854使用3.75V/Rset 进行最大电流限制、UCC2854A 将该功能更改为限制 为2xIAC。  这就是差异

    对于测试条件、此处应给出 IAC 为100uA。

    是的、您可以预期500uA 的电流仍会限制乘法器电流。

    希望这对您有所帮助。