This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:3.3V、5V 和放大器、12V 时的降压稳压器效率?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400-Q1, TPS65279, LM61460, LM62460-Q1, TPS7H4010-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016574/tps65400-q1-buck-regulator-efficiencies-at-3-3v-5v-12v

器件型号:TPS65400-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65279LM61460LM62460-Q1TPS7H4010-SEP

您好!

我一直在努力为具有以下特性的设计确定最佳的降压稳压器:

  • 14V < Vin < 18V
  • Vout1 = 12V+/-3%@<4A
  • Vout2 = 5V+/-3%@<4A
  • Vout3 = 3.3V+/-2%@<4A
  • Vout4 = 3.3V+/-2%@<2A
  • -40--125C 或更高

我需要每个输出电源轨的启用和电源正常指示以及电压、电流和温度保护。  需要一个错误指示器、I2C 端口、看门狗计时器或其他类型的错误检测/保护/警报。

我的主要 TI 候选组件包括:

  • TPS65400-Q1
  • TPS65279
  • LM61460
  • LM62460-Q1
  • TPS7H4010-SEP

您能否为我的每个输出电压和输入条件提供其中任何一项的效率数据?  我知道这可能是非常低的体积特征数据、而不是任何类型的生产测试或产品保证。  此外、如果您对我的应用范围中更高效的组件有任何建议、我很感激。

感谢您的帮助、

Gary Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    我将很快向您提供反馈。 谢谢!

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    您的设计的开关频率是多少? 谢谢。

    BR

    Ruby