This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:当220V 交流输入被关闭时、仍然有一个驱动波形

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28064A, TMS320F28032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017408/ucc28064a-when-the-220v-ac-input-is-turned-off-there-is-still-a-drive-waveform

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:UCC28063TMS320F28032

尊敬的专家

由于 UCC28063的电源异常、客户现在正在切换到 UCC28064A.4KW 通信电源、LLC 使用 TMS320F28032作为数字电源。

目前、客户调试发现、当220V 交流电输入关闭时、仍有大约2K 频率的驱动波形持续约200~500ms、这对客户的电源安全构成了巨大的隐性威胁。 请帮您提供一些建议吗?

红色:驱动波形蓝色:大电容波形;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    由于欠压保护需要时间来关闭控制器、因此这是可能的。

    您可以参阅 UCC28064A 数据表 Tborst 的第7页。

    由于输入电压已经变为零、并且控制器仍具有 OCP 保护(来自 CS 引脚)、   因此此处不应存在风险。

    希望这对您有所帮助。