This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563249:DUT 突然停止功能、了解 TPS563249DDCR 输出对地短路

Guru**** 2508915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016235/tps563249-dut-stop-function-in-a-sudden-and-find-out-tps563249ddcr-output-short-to-gnd

器件型号:TPS563249

订单号: T01147185

MPN: TPS563249DDCR

问题:DUT 突然停止功能、找出  TPS563249DDCR 输出对地短路

观察结果:

- TPS563249DDCR 输入、输出和 GND 引脚全部短接在一起。

这3个引脚之间的电阻测量值为0.1欧姆

-在替换为新 的 TPS563249DDCR 后、DUT 能够正常工作。

请求:TI 能否对损坏 IC 执行故障分析以找出损坏原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、朋友、  

    您能否共享原理图和布局以进行审阅? 您能否详细描述零件损坏测试的项目?  

    请联系 CQE 执行 FA。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何或在哪里可以联系 CQE 执行 FA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chua、  

    原理图和布局看起来不错。 顺便说一下、您发现有多少个样片出现故障? 它是否在生产或制造经验方面失败?  

    请联系支持您的销售和 FAE。 他们将帮助您联系 CQE。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过适当的 SMT 工艺构建30块电路板、在 sq 功能测试期间只有1块电路板面临此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过适当的 SMT 工艺构建30块电路板、在 sq 功能测试期间只有1块电路板面临此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chua、  

    当部件在制造经验过程中受损时、可能的原因是它是由个人错误操作造成的。 并且只有一个部件损坏。  即使我们为该样本执行 fA、也许我们只会发现它被 EOS 损坏。  

    您能否重复此体验 以查看是否有其他样品损坏?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EOS 代表什么?

    是的、我们一直在尝试重复此故障、甚至连续(24小时)通电/断电。  

    到目前为止、故障不会发生在同一电路板或任何其他电路板上。

    这就是我们向 TI 索取 FA 报告的原因。

    以确保这是设计问题、原部件故障或由于 ESD 而造成的人为错误。

    即使我们确实怀疑 ESD 可能是根本原因、但我们的终端客户坚持要听取 TI 的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chua、  

    EOS 表示 电气过载。  

    如果我们在执行 FA 后发现 EOS 损坏的器件、我们仍然无法确认根本原因是设计问题、 原始器件故障或人为错误。  

    实际上、我们 希望 知道损坏的根本原因。 但现在、即使将该部件发送给执行 FA、我们仍然无法找到根本原因。 我认为一种更好的方法是检查我们是否可以重复失败并继续进行测试。 它可以帮助我们确认错误。  

    BRS、  

    Edwin。