This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:关于运输模式操作

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015603/bq25601-about-shipping-mode-operation

器件型号:BQ25601

您好!

客户正在使用配送模式、并执行以下步骤:

STEP1. VBUS 电源和 BATFET 连接
步骤2. 将主机 MCU 中的“1”写入 REG07 [5](指示 BATFET_DIS)中的运输模式转换
步骤3.  BATFET_DIS 断开 BATFET、以仅从 VBUS 馈电生成 SYS 电压
步骤4.  由于 VBUS 断开和 MCU 电源等原因导致 SYS 电压丢失。完全停止(=产品运输模式)

在上述步骤中使用 BQ25601时出现问题。
您能就以下问题给我一些建议吗?

."BATFET_DIS"后1 μ s、如果 BQ25601无法关闭 BATFET、我可以在内部寄存器信息中检查它吗?
    或者、上述状态是否可以由 INT 信号掌握?

2。 BATFET_DIS 是否可能由于充电 IC 内部的多重处理的影响而不断开 BATFET?
  是否有任何未启用削波模式的情况、不限于 BQ25601?

请注意、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    为庆祝独立日,我们将于05年7月关闭,并将在07年7月返回办公室时返回。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。
    我们期待收到您的回复。

    请注意、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    它们是否启用了 BATFET 延迟? 发送命令后、可能需要12秒才能关闭 BATFET。 如果 满足数据表第8.3.8.2节 BATFET 启用(退出运输模式)中指定的任何条件、BATFET_DIS 位将复位。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    感谢您的响应和支持。

    >是否启用 BATFET 延迟?
    数据表中是否列出了上述功能?

    您能就以下内容向我们提供您的意见吗?

    ."BATFET_DIS"后1 μ s、如果 BQ25601无法关闭 BATFET、我可以在内部寄存器信息中检查它吗?
        或者、上述状态是否可以由 INT 信号掌握?

    请注意、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    是的、这是 BATFET_DLY 位、在数据表 8.4.8 REG07中进行了说明。

    如前所述、如果 BATFET_DLY 已设置、则发送命令后需要~12秒才能关闭 BATFET。 如果未设置 BATFET_DLY、BATFET 应立即关闭。 唯一的指示将是 BATFET_DIS 位、但它不会反映延迟、如果启用延迟、则必须等待延迟才能知道是否存在问题。  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    感谢您的友好支持。
    >是否启用 BATFET 延迟?
    BATFET_DLY 已禁用。
    客户认为插入和移除 VBUS 时抖动可能会产生影响。
    但是、它们遇到了问题、因为它们没有寄存器来掌握 BATFET 的导通状态。

    >唯一的指示将是 BATFET_DIS 位
    是否有其他方法可检查配送模式?


    请注意、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    BATFET_DIS 位将在 BATFET_DLY 被禁用时指示 BATFET 状态。 可能会发生的情况是、一个单独的条件会使充电器退出运输模式。 这是一个器件还是多个器件发生的?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    此问题发生在多个器件上。
    但是、这并不总是发生的。
    因此、客户希望使用寄存器来确保他们处于运输模式。

    请注意、
    Yusuke