This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS3899:感应0.6V 阈值

Guru**** 2810895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017286/faq-tps3899-sensing-0-6v-threshold

器件型号:TPS3899

我需要监控0.6V 电源轨。 是否有电压监控器、监控器、复位 IC 可以实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的产品系列中有多个电压监控器、可监控0.6V 及更低电压。  请参阅以下内容:

    TPS3700 - 高电压(18V)窗口电压检测器、具有用于过压和欠压监控的内部基准(可调阈值电压、需要使用外部电阻器、可监控低至400mV 的电压)  

    TPS3701 -高电压(36V)窗口电压检测器、具有用于过压和欠压监控的内部基准 (可调阈值电压、需要使用外部电阻器、可监控低至400mV 的电压)  

    TPS3703 -具有延时时间和手动复位功能的高精度过压和欠压复位 IC (感应低至500mV)

    TPS3710/TPS3710-Q1 - 宽 VIN 电压检测 器(可调阈值电压、需要使用外部电阻器、可监测低至400mV 的电压)  

    TPS3711 - 36V 电压检测 器(可调阈值电压、需要使用外部电阻器、可监测低至400mV 的电压)

    TPS3808 / TPS3808-Q1 - 低静态电流、可编程延迟监控电路 (可调阈值电压、需要使用外部电阻器、可监控低至405mV 的电压)

    TPS3899 / TPS3899-Q1 - 具有可编程感应和复位延迟功能的毫微功耗、精密电压监控器、按钮监视器 (可调阈值电压、需要使用外部电阻器、可监控低至505mV 的电压)

    TLV841 - 采用 WCSP 封装的小尺寸毫微功耗电压监控器(传感变体-可调节阈值电压、需要使用外部电阻器、可监控低至505mV 的电压)