This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:适合驱动 LMG5200?

Guru**** 2393045 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016573/tps43061-suitable-for-driving-lmg5200

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件:LMG5200

我一直在寻找一款适用于驱动 LMG5200的同步升压控制 IC、而 TPS43061似乎非常适合。 我的升压转换器总体规格如下:

5-9V 输入(2节锂离子电池)

15V 输出@ 3A

我在其他控制器中遇到的问题:

  • 通用 PWM 控制 IC (UCx84x)上的 UVLO 电压过高- TPS43061不是问题
  • 使用控制器上 SW 引脚的控制算法-由于 LMG5200在 LO 和 HI 上都有接地基准输入、因此需要将控制器 SW 引脚接地。  TPS43061确实在数据表中提到了自适应死区时间控制。 是否可以将 SW 引脚接地?
  • DCM 检测-由于电流感应不是开关电流、而是电感器电流、因此看起来效果不错。
  • 栅极驱动电压- LMG5200的 AbsMax 输入电压比我考虑过的其他一些 GaN 半桥模块更高、因此 TPS43061的5.5V 输出不会成为问题。

使用 TPS43061是否存在任何其他问题? 我现在正在研究一个原理图、并应能够在明天分享。

提前感谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    MG5200在 LO 和 HI 上都有接地参考输入、它们都限制在+12V 绝对最大额定值。  

    请发送您的原理图以供审核。

    谢谢你

    志阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zhiyang! 我有两个后续问题。 首先、是否有任何适合与 GaN 半桥模块配合使用的同步升压转换器?

    我还想详细了解将控制器上的 SW 引脚接地而不是将半桥开关节点接地会导致损坏的原因? 您是说它可能损坏控制器、还是担心它可能损坏较大的电路? 我看不到 TPS43061会损坏的方法... 内部自举二极管绝不会反向偏置、但这不应成为问题。 如果自适应死区时间控制被禁用、 也许有必要在 TPS43061和 LMG5200之间添加一个基本死区时间延迟电路、但这在 GaN 器件上似乎很常见。 数据表似乎表明、TPS43061上的预期延迟时间为65-75ns、而 LMG5200的输入到开关规格小于50ns。

    尝试将控制 SW 引脚接地的问题是否与我在上面确定的问题不同?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您能否发送原理图进行审阅?

    谢谢

    志阳