请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24630 我需要进行仿真。 我无法在工作正常的反激式电路上运行 UCC24630。 我即将疯了。 如果我进行仿真、可能会发现错误。 可以帮帮我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Seckin、
感谢您关注 UCC24630同步整流器控制器。 目前、TI 没有此器件的任何仿真模型。
但是、我们有一个 Excel 计算器工具、该工具可能有助于确定标准低侧配置中使用的此控制器的正确支持组件值。 请访问 https://www.ti.com/lit/zip/sluc582
当与数据表结合使用以了解其工作原理时、它应在反激式电路中正常工作。
此配置指南 https://www.ti.com/lit/pdf/slua861也很有用 、其中包括对设计公式的修改、以实现特殊排列。
此致、
Ulrich