This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:可用偏移

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017327/bq769142-offset-available

器件型号:BQ769142

您好、E2E、

技术参考手册中指出,0x0070 MANU_DATA()子命令具有一个32字节字段。  0x0070 MANU_DATA()子命令有多少偏移量? 最多只能达到23个偏移吗? 如果不是、可使用的最大数字偏移是多少?

谢谢你。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    最大数量为32。 看起来、包含 Manu_data 的 TRM 的第12.4节会在文档上被截断、因此我们需要解决此问题。

    最棒的

    Andrew