This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:I2C 速度低于100kHz

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017309/ucd9081-lower-i2c-speed-than-100khz

器件型号:UCD9081

是否有方法将 UCD9081 I2C 速度设置为62.5kHz?

默认选项似乎是100kHz 和400kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    I2C 的速度由 I2C 主设备控制。 UCD9081是 I2C 从设备、 可接受低于100KHz 的频率。

    此致

    Yihe