大家好、
客户正在将 BQ24040设计为我们设计中的充电器 IC。 它在正常充电电流(<500mA)下按预期工作。
客户想要澄清的行为是 客户设置更高的充电电流(1A)。
在这种特定情况下、客户可以看到充电电流在很大程度上取决于输入电压。
但是、即使输入电压高于 IN_DPM (4.4V)、输出电流也会发生变化(请参阅下图、右图、电流不稳定):
请您审核并提供评论吗?
最接近的猜测是 IC 上的压降必须足够高且具有高输出电流、才能满足输出电流设置。
但客户在 DS 上没有找到太多信息。
以下是相应的压降:
您是否能够确认/否定 客户的猜测、从而告诉 我们充电过程会产生什么影响?
BR、
SHH