This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:当 BQ25150进入运输模式时、由于其 PG 和 INT 引脚而产生过流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016846/bq25150-overconsumption-due-to-pg-and-int-pin-from-the-bq25150-when-it-enters-ship-mode

器件型号:BQ25150

您好!

我们使用 BQ25150为锂电池充电。 一切都很好。 我们观察到的唯一问题是、当我们想要在中断模式下(通过 MCU 上拉)使用 PG 和 INT 引脚时。 当我们要将 BQ25150置于运输模式(或在首次启动后没有 VIN)时、我们注意到、如果在输入中配置了内部上拉电阻(主机侧)、则两个引脚(INT 和 PG)均消耗大约200uA 的电流。  

因此、如果我们不希望这些消耗、我们就不需要使用这些引脚、并像 BQ 那样轮询以获取信息。  

您能否确认这些引脚存在问题、因为我们计划进行预生产。  

此致、

欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelien、  

    当您将 BQ25150置于运输模式时、器件上的引脚将被拉低。  您拥有的上拉电阻值是多少、当您测量200uA 时、这些引脚上的上拉电压是多少?

    当 BQ25150处于运输模式时、MCU 电源轨是否仍在上升?  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    非常感谢您的回复。 哦,当器件进入运输模式时,引脚被拉至低电平,我在数据表中漏掉了这个信息...

    我的上拉电阻约为13K、CPU 电压为3V。 是的、当我们将 BQ 置于运输模式时、MCU 仍在运行、 处于深度睡眠状态、但仍在运行。

    此致、

    欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelien、  

    我很高兴。 是的、您看到的电流不是引脚的问题、而是由于引脚被拉至低电平、以及由于您的 MCU 电源轨在运输模式期间上电而导致上拉电阻器压降。 请告诉我们是否有其他任何我们可以帮助的东西。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero