This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:LM3488不能正常工作

Guru**** 2505795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016805/lm3488-lm3488-isn-t-working-correctly

器件型号:LM3488

您好!

我的线程已锁定、因此我发布了一个新的线程。 我在多个电路板上遇到了一些问题。 我不理解三点 :

—为什么 COMP 信号(蓝色曲线)增加到1.9V 电平、

为什么 LM3488即使没有负载也在连续导通模式下开始、

-为什么它与负载(电磁阀)保持连续导通模式。

原理图:

曲线1 (COMP 信号为蓝色+ DR 信号为粉色)[板高]

曲线2 (COMP 信号为蓝色+ DR 信号为粉色)[电路板正常]

曲线3 (以粉色表示的 DR 信号+以蓝色表示的 Isen 信号[非连续模式下的峰值只是接地电缆长度过长])

曲线4 (带负载的 DR [板上])

曲线5: (带负载的 DR [板正常])

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    感谢您提供的图片。 您能否指定测试条件;例如、在空载条件下、您是否断开了负载与电路的连接?  

    这里看起来 COMP 运行正常、当 COMP 为高电平时、您将需要进行切换。

    您能否在负载(VIN、VOUT、SW、COMP)缩小后提供启动波形以查看完整启动周期和放大(~5个周期?)。  

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的帮助。 是的、在空载条件下、我断开了负载与电路的连接。

    启动期间的 VIN (蓝色)和 Vout (粉色)

    SW (粉色)和 COMP (蓝色)

    我想 LM3488起作用了。 但当 Vin 接近 Vout (高于11V)时、Ton 低于 Ton min

    在此配置中、我有过多的振荡(COMP、VOUT...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    如果 VIN 接近 VOUT、则器件为脉冲跳跃、这意味着器件将根据需要跳过脉冲、以实现所需的导通时间。 这可能意味着 VOUT 将上升一位、然后停止开关、因为输送到输出电容器的能量超过了实现所需输出电压所需的能量、如图所示。

    谢谢、

    Richard