This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:此 IC 是否可以用作 UPS?

Guru**** 2815075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017182/bq25895-can-this-ic-work-as-ups

器件型号:BQ25895

大家好、

我希望使用 BQ25895设计一个 UPS (不间断电源) 5V 3a。

当输入从 VBUS 中移除并切换到电池模式时、是否存在任何毛刺脉冲或延迟

如果是、那么延迟时间是多少? 我可以在 UPS 中使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rishabh、

    在拔下或插入适配器的情况下、充电器应在 VSYS 上提供稳定的电压。

    此致、

    Wyatt Keller