This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77PL900EVM-001:有关电池配置的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017258/bq77pl900evm-001-question-about-the-cell-configuration

器件型号:BQ77PL900EVM-001
主题中讨论的其他器件:bq77PL900

您好!

我正在尝试根据 EVM 原理图制作自己的 BMS (使用 bq77PL900)。

是否不可避免地将配置引脚“置于外部”,我的意思是以硬件的方式? 或者是否有其他方法可以通过软件配置串行通信的电池节数?

我希望允许更改 BMS 的电池配置、并防止其他人在外部修改电池配置。

提前感谢您的建议。

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    配置引脚位于 bq77PL900封装中、它没有通过寄存器设置配置的方法。  您可以使用串行至并行转换器 IC、但 PCB 上的封装上仍可以访问这些引脚。