This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:获取精确 SoC 的步骤是什么?

Guru**** 2556780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350, BQ40Z50-R1, BQ40Z50, BQ78350-R1, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016972/bq78350-r1-what-is-procedure-to-get-accurate-soc

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350BQ40Z50-R1BQ40Z50GPCCEDV

您好!

我在 bqstudio 工具上找到了确切的 Cell Chem ID、但我仍然无法获得准确的 SOC。 现在、我想知道获取准确的电池组 SOC 所需遵循的步骤吗? 我已经介绍了网站上提供的文档、即 CEDV 参数计算和学习周期。 我对需要首先执行哪些操作感到困惑、我们应该首先通过记录6个文件或学习周期来计算 cedv 系数吗? 此外,在进行 CEDV 记录(6个文件)之前,还需要配置哪些值(电流参数、电压参数)。  

目前我已校准电流,根据热敏电阻更改了电池温度系数。  

谢谢、

Vinay kambappa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    ChemID 仅用于在 BQ78350上电或复位后立即估算初始 SOC。 之后、它将使用库仑计数来跟踪 SOC、精度将取决于 CEDV 参数。

    6个日志文件在很大程度上不依赖于监测计设置。 您可以在不使用 BQ78350的情况下表征电池的特性。 您只需在放电期间捕获电压、电流和温度即可。 收集6个日志文件后、需要将 CEDV 参数编程到 BQ78350。 您还需要对其他关键监测参数进行编程、例如设计容量、了解到的完整充电容量(将其设置为等于要开始的设计容量)、AFE 电池映射、设置 CEDV 电量配置寄存器中的[EDV_CMP]位。 您应仔细检查所有监测和保护设置、以确保根据您的应用需求进行设置。

    如果您的电池组为4S、是否有理由使用 BQ78350-R1而不是 BQ40Z50电量监测计。 BQ40Z50-R1将监测和保护功能完全集成到一个器件中。 本视频对于设置 BQ40Z50非常有用、BQ40Z50是一种 Impedance Track 监测计(使用 ChemID、但不使用 CEDV): https://training.ti.com/bq40z50-setup-and-going-production 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我将启用 EDV_CMP 位、设置设计容量和 FCC、然后再记录放电数据。

    如果我们在记录之前未设置 EDV_CMP 位并使用这些记录的文件生成系数、会发生什么情况? 因为我有2对 未设置 EDV_CMP 的已记录文件(在2个不同的温度下)。 我能否使用这些文件来生成系数。

     

    上面是 Bqstudio 上指示的当前 SOC 的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EDV_CMP 位对于收集日志不重要。 日志中的重要信息是电压、电流和温度。 GPCCEDV 工具将根据您的设置推荐 CEDV 参数。 完成此过程后、您可以设置 EDV_CMP 位并将 CEDV 参数编程到监测计中。