This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015732/bq78350

主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76930TIDA-01093

请告诉我以下哪些连接详细信息是正确的还是错误的??

连接详细信息:

我们已连接 AFE、并且电量监测计(器件型号 BQ78350) 与20节串联电池组级联。

故障检测详细信息如下所述、

如果我们将20节串联电池组连接到器件、则上部连接的电池中存在泄漏、上部 AFE (器件型号 BQ76930)会受到损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desai、

    我们建议遵循以下适用于20节串联电池应用的 TI 参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-01093 此链接包含原理图和布局以及介绍所用许多电路的文档。

    我没有看到任何人级联 BQ78350、但这带来了一些挑战。 BQ78350需要测量电流进行监测、但只有底部的 BQ76930器件才能在参考设计中使用的配置中测量电流。 电池平衡也是一项挑战、因为顶部和底部器件将独立运行。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的上 AFE 会损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desai、

    您是否关注 TIDA-01093参考设计?