This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:升压充电器系统电源轨峰值电流处理

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017119/bq25619e-boosting-charger-system-supply-rail-peak-current-handling

器件型号:BQ25619E

BQ25619E 的系统电源能力有限。 我们需要在短时间内(约200ms)从电池中汲取大约6A 的电流。 是否可以通过将肖特基二极管从电池正极连接到负载来绕过芯片负载电路? 我接受绕过电流限制功能、但我们在系统中的其他位置提供电池保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果需要、您可以绕过、但不建议这样做。 您能否分享您计划实施的方案的原理图?

    此致、

    Wyatt Keller