This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:如何设置“引脚搭接”

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015929/tps546d24-how-should-i-setting-pin-strapping

器件型号:TPS546D24

您好!

    我们的应用非常简单。 可通过 BOM 选择配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数、而无需 PMBus 通信、以支持无程序加电、(Vin=12V、Vout=0.85V、Iout=40A/Vin=12V、Vout=1V、Iout=40A、)

    我们发现 TPS546D24未提供与 TPS546D24A 详细说明的完整数据表。 然后、应该如何配置 MSEL1、MSEL2、VSEL、ADRSEL?

   1)Vin=12V、Vout=0.85V、Iout=40A

   2)Vin=12V、Vout=1V、Iout=40A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关设计所需的开关频率和软启动时间的更多信息?

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)Vin=12V、Vout=0.85V、Iout=40A、开关频率= 550kHz、 TSS=1ms

    2) Vin=12V、Vout=1V、Iout=40A、开关频率= 550kHz、 TSS=1ms

        由于 缺少完整数据表、无法确定补偿环路参数。  

        我找到了一些有关 TPS546D24的答案、如所示

        "  TPS546D24的引脚编程不适用于在整个产品温度范围内或在产品寿命内启动、因此必须将引脚检测值存储到 NVM 中、并且 PIN_DETECT_OVERRIDE 必须设置为0000h 是量产流程的一部分"。

       以上答案意味着 PMBus 必须用于 TPS546D24在 整个产品温度范围内或在产品寿命内稳定工作、这是正确的吗?

        还是在交付前由工厂定制的 TPS546D24?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就 IC 的预编程而言、这可以由一些产品供应商安排、但 TI 不会提供 IC 的定制预编程。 出厂时编程的 IC 将包含数据表中概述的信息。 要获得 TPS546D24的完整数据表、必须通过以下链接获取该数据表: https://www.ti.com/product/TPS546D24

    然后向下滚动到以下内容:

    适合您的应用:

    两个器件上的 MSEL2都可以使用:R_bot = 4.42k Ω、R_TOP= 18.7k Ω

    两个器件上的 MSEL1都可以使用:R_bot = 5.9k Ω、R_TOP= 5.36k Ω

    可以悬空 ADRSEL 以将 PMBus 地址设置为 EEPROM 默认值 x24。 对于 x7f、这可以保留为 PMBus 地址

    0.85Vout 器件上的 VSEL 可以使用:R_bot = 4.42k Ω、R_TOP= 18.7k Ω

    1.0Vout 器件上的 VSEL 可以使用: R_bot = 4.8k Ω、R_TOP= 11.5k Ω

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        非常感谢。

        我们的器 件 TPS546D24将用于该器件、具有较长的生命周期、需要高稳定性和强大的环境适应性。 因此、我有一个需要确认的问题:

        为了将引脚检测值配置为 NVM 和 PIN_DETK_OVERRIDE 、必须访问 PMBus、以便 TPS546D24 在整个产品温度范围内或在产品生命周期内稳定工作、这是对的吗?

        因为、我得到了答案"  TPS546D24的引脚编程不适用于在整个产品温度范围内或产品寿命内启动、 因此、必须将引脚检测值存储到 NVM 中、并且 PIN_DETECT_OVERRIDE 必须设置为0000h、这是 TI FAE 生产流程"的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 为了确保稳定性和适应性、我建议 启用 PIN_DETK_OVERIDE、然后 在器件初始启动后(理想情况下的温度尽可能接近25°C)将引脚检测值存储到 NVM。 这必须通过 PMBus 接口来完成、完整数据表中详细介绍了命令。 如果他们不批准 TPS546D24的完整数据表发布、请告知我、我可以概述执行所述 PMBus 步骤的步骤。

    此致、

    Alec Biesterfeld