This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:TPS7A2450仿真模型

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017150/tps7a24-tps7a2450-simulation-model

器件型号:TPS7A24

尊敬的先生/女士

我必须从 TI 网站下载 TPA7A24XX PSPICE、但默认值为 TPS7A2401。 我们做了一点。 没有 TPS7A2450。 如何将其更改为 TPS7A2450? 或者您有 TPS7A2450型号吗?


谢谢你

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    TPS7A24只有一个模型。  如果设计使用固定电压版本、则只需使用高值电阻器即可设置设定点、因为所有更改都是内部误差放大器的增益。  内部电阻器经过修整后可非常精确地提供5V 电压、因此我们可以在模型中输入非传统电阻器值、这是可以的。  使用顶部设定点电阻1.5M Ω、底部设定点电阻器494.7k。  这将产生5V 电压。  您还需要设置自动融合-请参阅我在下面使用的设置。  请不要忘记更新您的输入电压。

    谢谢、

    斯蒂芬