This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27323:Onsemi NCP1392的替代产品

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, LM555, TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015920/ucc27323-alternative-to-onsemi-ncp1392

器件型号:UCC27323
主题中讨论的其他器件:LMC555LM555TPS28225

您好!

我的客户正在寻找 Onsemi NCP1392的替代产品。  

它用作自稳态 H 桥驱动器以生成交流电压。 VCC 为15V、因此如果考虑容差、30V 应该正常。  

这是一种新设计、不需要 P2P。

谢谢

Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    感谢您的支持!

    ----

    我们目前没有  任何包含自振荡 H 桥的栅极驱动器。

    对于振荡源、555计时器等可用于生成所需的信号。  (LM555或 LMC555)

    ----

    希望这有助于回答您的问题!  如果是、请按绿色按钮或随意跟进!

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    TPS28225 + LM555能否替代 NCP1392?

    注意:30V 足以满足应用需求。

    BR Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    是的、TPS28225  的灌电流和拉电流(流向 MOSFET 栅极)明显大于 NCP1392。

    30V 是总线电压还是 IC 的电压?  无论如何、对于 TPS28225、30V 将过高。

    我对"30V 足以满足应用需求"这一说法有点困惑。

    ----

    我相信我们正在寻找振荡器(LM555或 LMC555、这是 CMOS 版本)和半桥驱动器。

    ----

    以下是我们的半桥驱动器、其额定总线电压为40V 及以上、可提供一定的裕度。  然后按从最低到最高的价格对其进行排序。  这将帮助我们和客户找出最适合他们的产品

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/products.html#p3162max=40;110&p480=2;2&sort=p1130;asc

    ----

    请告诉我、这是否通过按下绿色按钮回答了您的问题、否则请随时跟进!

    谢谢!

    Aaron Grgurich