This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:输出电流与输入电压间的关系

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017078/tlv760-output-current-vs-input-voltage

器件型号:TLV760

大家好、

我想 确认图16 "输出电流与输入电压间的关系"。

它指示"Vout (Red)=3.3V"。

在 Vout=3.3V 和 Ta=25C 的条件下、在5.8V 至25.7V 的各种输入电压条件下、红线显示的最大输出电流是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    红线是 Vout、黑线是 Iout。  该图显示、随着 Vin - Vout 增大、电流最终会由 LDO 减小、这可能是为了实现热保护。

    谢谢、

    斯蒂芬