This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:无输出电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017110/tps82140-no-output-voltage

器件型号:TPS82140

尊敬的团队:

我的客户正在面临有关 TPS82140的一些问题。 在这里、您能提供一些建议吗?

2KU 中的2个 TPS82140没有输出电压。 一旦客户使用 DMM 或手触碰 FB 引脚、就会有输出电压。 原理图如下所示。

供参考:输入电容为47uF。 下图所示的错误。

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    原理图看起来不错。 焊料似乎与问题相关。 以下是我的建议。

    1.回流焊 TPS82140器件。  确保 FB 引脚和反馈电阻器连接良好。

    2.使用水和酒精排除助焊剂残留污染、从而深度清洁 TPS82140器件和 FB 引脚区域。

    谢谢、

    Nancy