This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20 ILMIT 和 Rdson 关系问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015581/tps543c20-tps543c20-ilmit-and-rdson-relationship-question

器件型号:TPS543C20

大家好、

我们的客户使用万用表来测试多个芯片(样片编号30)的 ILIMIT 引脚电压、发现与研究和开发提供的电流有很大差异。


测试方法:使用万用表测试 ILIMIT 引脚电压


他们使用的 Rlimit 电阻为39k。 根据10.5uA-11.5uA 的电流、相应的电压范围为409.5mV-448.5mV、但实际上测试了多个芯片、发现在正常温度下 、所有器 件都将低于数据表给出的409.5mV 下限、统计结果如下图所示。

测试结果:Max=408mV;Min=360mV;AVG=378mV。

经计算 的典型值= 436.8mV

根据您研究和开发的数据(ILIM 电流11.2uA、RDS (on)电阻0.68m Ω)、计算出的过流保护典型值为36.763A
根据我们的统计数据、ILIM 电流的平均值为9.7uA、您研究和开发的 RDS (on)电阻为0.68m Ω。 计算出的过流保护通常为31.389A。
3.根据我们的 ILIM 电流平均值9.7uA 的统计数据、规格中的 RDS (on)电阻为0.58m Ω、计算出的过流保护典型值为37.385A

鉴于 ILIM 电流和 RDS (on)电阻对过流保护点有很大影响、请帮助重新确认室温下 ILIM 电流和 RDS (on)电阻的典型值。 如果方便,请帮助提供 ILIM 电流和 Rds (on))电阻分布图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    我们的美国团队正在度假。 他们很快就会回复您。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的设计建议中、我们使用11.2uA 作为 ILIM 引脚提供的电流。 请注意、万用表在测量该引脚上的电压时会增加并联阻抗、万用表应使用最高阻抗设置来确保工作台上的准确表征。 随附的计算器还使用0.58m Ω 作为 OCP 计算的 RDS (on)值。

    我目前无法访问 ILIM 电流和 RDS (on)计算的任何分布。 但是、提供客户的原理图可以让我提供进一步的指导。 客户希望实施的必要 OCP 和容差是什么?

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alec、

    我们让他们检查测试方法。

    您能否帮助确认数据表中的另一个间隔、如下所示? 他们希望知道所有温度范围的最短导通时间最大值以及 R 范围为1%时的 FSW 范围。 您能帮助确认此规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最短导通时间规格不会因 FSW 的函数而变化。 数据表中提供的规格是典型规格、因为控制器可以承受更短的导通时间、但我们无法保证导通时间< 30ns 时能够正常运行。 这在整个温度范围内也是如此、因此未提供最大导通时间规格。 请确保客户的设计保持导通时间大于30ns、这将在器件支持的温度范围内满足该数据表规格。