This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:在 IBB 电路中使用 LM5143,如何计算误差放大器和补偿?以及如何使用交叉频率控制 RHP?

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017149/lm5143-q1-use-lm5143-in-ibb-circuit-how-to-calculate-error-amplifier-and-compensation-and-how-to-control-rhp-with-crossover-frequency

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

设计参数为:

输入电压:12-24  输出电压:-6V。  输出电流20A。

将 LM5143与单相输出双相结合使用,    半 输出功率的摩擦马力是正确的吗?  

使用  

L 设置8uH、Iout=10A。  因此、Frhp=15.9Khz、  通常、RHP 频率必须约为环路增益交叉频率的4倍。

,因此   交叉频率 只能设置为3.98K。   太小了。

以及 如何在   IBB 模式下计算交叉频率。   LM5143-Q1快速入门工具-修订版 A9 如何在 IBB 模式下使用 caculate。

和计算 Cin、Cout 是 IBB 模式的任何差异、在数据表中没有提到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    LM5143-Q1快速入门计算器适用于降压稳压器设计。 对于 IBB、RHPZ 为 wRHP =(1 - D)^2*Rload/L

    通常、在纹波电流较大的情况下、需要更大的输出电容、对于20A 应用尤其如此。 直流电感器电流将为 Iin + Iout、在 Vin = 12V 时可能超过30A。

    有关更多详细信息、请参阅应用手册 snva856。

    此致、

    Tim