请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5143、
设计参数为:
输入电压:12-24 输出电压:-6V。 输出电流20A。
将 LM5143与单相输出双相结合使用, 半 输出功率的摩擦马力是正确的吗?
使用 。
L 设置8uH、Iout=10A。 因此、Frhp=15.9Khz、 通常、RHP 频率必须约为环路增益交叉频率的4倍。
,因此 交叉频率 只能设置为3.98K。 太小了。
以及 如何在 IBB 模式下计算交叉频率。 LM5143-Q1快速入门工具-修订版 A9 如何在 IBB 模式下使用 caculate。
和计算 Cin、Cout 是 IBB 模式的任何差异、在数据表中没有提到。