This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:能否将 TI DCDC 降压转换器 IC 与 TPS2372等 POE PD 接口芯片配合使用?

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2378, PMP11012, TPS23757, TPS23757EVM, TPS23758EVM-080, TPS23753A, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016529/tps2372-can-i-use-a-ti-dcdc-buck-converter-ic-together-with-poe-pd-interface-chip-like-tps2372

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS2378PMP11012TPS23757TPS23757EVMTPS23758EVM-080TPS23753ATPS23758

我计划使用 POE PD 接口芯片从以太网获得大约15W 的功率、但我发现所有 POE PD 接口芯片都需要外部复杂的分立式组件才能获得专用电压。 我的问题是:

是否必须将 POE 输入与我自己的系统电源隔离?  我必须使用变压器来实现该目的吗?

如果我可以使用直流/直流降压转换器 IC 连接 POE PD 接口芯片以获取所需的电压? 如果是、您是否有任何建议? 我需要5V 3A 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI PoE PD 产品系列具有两种类型的 IC:独立 PD 和具有集成 PWM 控制器的 PD。  

    复杂电路是直流/直流转换器、其中直流/直流(PWM)控制器集成在我们的 IC 中。 由于应用的性质、大多数 PoE 应用都需要隔离。 例如、大多数公司办公桌上的电话都需要隔离以确保用户安全。 此要求不是由 PoE 驱动的、而是由应用驱动的。 因此、如果需要、您可以使用降压转换器。  

    要基本了解反激式更简单的直流/直流隔离式拓扑、请观看以下视频。  

    https://training.ti.com/understanding-basics-flyback-converter#:~:text=A%20flyback%20converter%20is%20a,time%20of%20the%20primary%20switch。

    要深入了解反激式设计、请参阅以下白皮书:  

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup261/slup261.pdf 

    TPS2372是 TI 的独立 PD 之一。 这意味着它内部没有 PWM 控制器。 您可以将任何所需的直流/直流转换器连接到 TPS2372。  

    但是、TPS2372是我们的高功率器件之一。 对于15W 设计的独立 PD、我目前推荐使用 TPS2378。  

    我们知道直流/直流设计并不是一项简单的任务、因此我们提供了一个大型参考设计库。 这些设计具有可简化您的直流/直流设计流程的测试报告和设计文件。  

    下面是我们的电源管理参考设计库的链接、过滤到5V/15W PoE 输入范围:  

    https://www.ti.com/power-management/reference-designs.html?DCMP=pmp-reference-designs&HQS=powerlab#search?DCMP=pmp-reference-designs&HQS=powerlab&famid=64&vinmin=10,42&vinmax=48,60&outpow=0,15&vout=5,5 

    最 接近的是 PMP110652。 您还可以看到 PMP11012

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将在链接中阅读这些文档。 还有一个问题:

    POE 从以太网中获得了48V 的电力、无论是数据对还是备用对、还是两者。 但48V 电压是如何进入 PD 侧的? 一个中心抽头进位+48V、另一个中心抽头进位0V? 或者一个抽头是+24V、另一个抽头是-24V? 或替代+24V 和-24V?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IEEE802.3.af 和 IEEE802.3.at 位于两个双绞线对上。 IEEE802.3.bt 是全部4个双绞线对。  

    无论采用哪种方式、电源和数据都由变压器或以太网 PHY 隔开。  

    电压被视为0-48V。  

    请参阅 TI PoE 培训系列:  

    https://training.ti.com/power-over-ethernet-poe-training-series 

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我决定使用 PD+DCDC 控制器芯片、我认为这会使设计更简单一点、对吧? 我找到了这个 TPS23757、它有一个评估板 、https://www.ti.com/tool/TPS23757EVM。  是否可以获得 Altium 格式的评估板原理图和布局文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    使用 PD + PWM 确实会使解决方案尺寸更小、并且无需选择 PWM 控制器。  

    TPS23757EVM 是5V/2.2A 输出(11W)。  

    如果您要查看此功率范围、我建议您使用 TPS23758EVm-080。 这是适用于此电源范围的最新一代 IC、具有集成度最高的特性- SSFD、PSR 和集成式初级 FET。  

    此外、TPS23753A 在该功率级别具有许多参考设计。  

    我可以通过专用送信程序提供 Altium 文件。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好、感谢您的推荐。 您的网站中有很多器件、我很难弄清楚哪一个比其他器件更好。 我更喜欢使用 TPS23758或 TPS23753A、但它们缺货。 我至少需要~20件用于原型设计。 您是否有任何方法来帮助您。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您看看我们的 PoE PD IC、它们将按发布日期顺序列出、并具有许多参数可供比较:  

    https://www.ti.com/power-management/power-over-ethernet-poe/powered-devices/products.html 

    我还提供了 TI 参考设计库链接、可在所有电源参考设计中进行搜索。 希望这会有所帮助。  

    我无法帮助采集样本。 我建议您联系您当地的 TI 销售办事处、联系销售代表。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 您能否以 Altium 格式为  TPS23758、 TPS23753A 和 TPS23757 评估板发送设计文件? (5V、>2A 设计)。  我不确定我最终可以获得哪个部分。 芯片短缺给我们带来了很大的损失。 请通过私人电子邮件向他们发送、我将关闭此任务。   我的电子邮件:  lyuanyuan@fb.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过送信员发送。