请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22959 很明显、我知道目前芯片可用性存在一个巨大的问题。 您能不能简单介绍一下整个系列的情况?
TPS229 - 61、59、62、69、65、 67、75。 它们都具有相同的封装尺寸、对于我的应用来说、任何封装都是可以的。 但实际上、任何地方都没有可用的器件。
我是否应该重新设计完全不同的内容? 摆脱这种混乱的路线图是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
很明显、我知道目前芯片可用性存在一个巨大的问题。 您能不能简单介绍一下整个系列的情况?
TPS229 - 61、59、62、69、65、 67、75。 它们都具有相同的封装尺寸、对于我的应用来说、任何封装都是可以的。 但实际上、任何地方都没有可用的器件。
我是否应该重新设计完全不同的内容? 摆脱这种混乱的路线图是什么?