This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:引脚 VFB 上的泄漏电流

Guru**** 2533940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016971/lm27761-leakage-current-on-pin-vfb

器件型号:LM27761

该规格缺少一个进入引脚 VFB 的泄漏电流行项;为选择 R1和 R2外部电阻器的值而指定的只是确保 R2>50k 欧姆。

我担心在兆欧姆范围内使用 R1和 R2电阻值的现有设计会受到泄漏电流的影响、从而改变 Vout 的值;这可能也很复杂、因为电路板上存在由湿度和污染物引起的泄漏路径。 另一种可能是、如果 R1和 R2极高、LM27761的导通瞬态会发生过冲、因为瞬态条件下出现的 Vout 与 VFB 的比率将由 R1/R2器件的电容而不是电阻决定、 如果加电时间足够快。

VFB 是否有泄漏规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于泄漏电流流入转换器的反馈引脚,选择过大的电阻会影响转换器的输出电压精度。  

    正确、  LM27761的 d/s 中没有最大 IFB 规格。 遗憾的是、由于这是一个非常旧的部分、我们将无法提供此数据、从而扩展 d/s

    我建议遵循 d/s 中典型示例范围内的电阻值

    此致、

    Febin