This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 PAN9026的 PMIC

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913, TPS65400, TPS65262, TPS65262-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016863/pmic-for-pan9026

主题中讨论的其他器件:TPS62913TPS65400TPS65262TPS65262-2

您好!
在我的项目中、我使用 PAN9026。 数据表中列出了 PMIC 88PG823作为电源示例。 此芯片目前不可购买。 我想知道 TI 是否可以建议替代此 PMIC? 电路板上 PMIC 的可用电源为 TPS259824的12V 或 TPS62913的5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、

    感谢您的关注。

    我建议您研究 TPS65262或 TPS65400作为解决方案的可能

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!
    我认为 tps65262-2是一个很好的解决方案。 我正确地理解 LDO1将能够提供400mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询!