请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25672 主题中讨论的其他器件:BQ25792、
您好!
为了以12.6V 的电压为3节串联电池充电、在3A 的电流下充电所需的最小 VBUS 电压是多少?
我如何计算它? 我们主要想知道此充电器是否可与 VBUS 端的 Wireless/Qi EPP (15V)配合使用
如果15V 对于3A 来说过低、1A 是否正常? 还是可以将电池部分充电至12.3V?
具有降压/升压充电功能的 BQ25792是 首选 解决 方案、但除非我们有库存、否则我们必须排除这一问题。
此致、
Dan