This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:有关 LM27761 LDO 稳压器的查询

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015229/lm27761-query-regarding-lm27761-ldo-regulator

器件型号:LM27761

大家好、

我们正在开发一个 LDO 要求较低的新设计

输入电压:5V

输出电压:-5V

电流:200mA

我们计划使用 LM27761 LDO 稳压器。

由于该器件在最大输入(5.5V)和最大输出(-5V)下运行、输出是否为稳定的-5V。 这种方法是否可行以获得稳定的-5V 输出、或者我们是否需要为此寻找替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejashwini、

    使用5V 输入电压时、您无法实现-5V 输出电压。 这是因为您需要计算电荷泵输出阻抗的压降(图4d/s)和负输出轨的 LDO 压降。 请考虑不同的 Vout 设置。 如果无法做到这一点、则可能需要查看其他器件。 但我们没有可在此处使用的新电荷泵。 根据应用要求、您可以通过反转极性来使用任何降压转换器。 但在实际实施之前、您可能必须对其进行全面测试。 但确实、LM2776x 是具有集成 LDO 的电荷泵。 您需要 LDO 还是降压转换器?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉给您带来不便、输入电压为5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejashwini、

    借助5.5V 输入、您可以实现-5V 输出电压。 但请确保在最坏的情况下也不会违反 AMR (Vin=5.8V)。

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejashwini、

    您还有其他问题吗?  如果没有、我将继续并关闭此线程。  

      如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin