This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5068:有关 RS 和 CT 的问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5068

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017113/lm5068-questions-about-rs-and-ct

器件型号:LM5068

您好!

我的客户正在当前开发设计中使用 LM5068。
由于它们在电路中不需要过流保护、因此不会放置 RS、并且 SENSE 引脚与 VEE 短路。
在这种情况下、我的客户认为不再检测到故障、CT 值仅影响初始启动延迟。
问题1:我的客户上述理解是否正确?
Q2:我的客户根本不关心初始启动延迟。 如果问题1的答案是"是"、是否可以卸载 CT? 或者是否有任何类似的最小容量值?
Q3:如果没有放置 CT、启动延迟是多少、0us?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    A1)是的

    A2) CT 可保持断开状态以减少启动延迟

    A3)计时器引脚 将具有大约100pF 的寄生效应。 因此、我们可以预期插入(启动延迟)在200us (典型值)范围内

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    感谢您的确认。

    此致、

    希拉诺