This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:OVP 功能是否对输出进行有源放电?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016976/tps63802-does-the-ovp-function-actively-discharge-the-output

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件:TPS61021A

大家好、

在反馈和负载断开连接的情况下、您能否详细说明 OVP 功能是如何分步工作的?

客户看到输出快速下拉至低于阈值电压、这会导致器件继续开关。 这种情况反复出现、导致极高的功耗。

这是预期行为吗? 理想情况类似于 TPS61021A OVP 的行为方式、当达到阈值时、它会停止开关、直到 VOUT 在恢复开关之前自行浮动回到下方。  

谢谢、

Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kevin:

       您能否帮助确认它在客户应用中是在 PFM 模式还是 PWM 模式下工作?   我将在下周一做测试

    此致

    TAO