This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735:EMC 辐射发射问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016820/lm2735-emc-radiated-emissions-problem

器件型号:LM2735
主题中讨论的其他器件:LM5088

您好!

我们有一个运行电压为48V (标称值)的锂离子电池管理系统(BMS)。

输入通过直流/直流(LM5088)驱动以生成5V、然后通过 LM2735生成12.7V。

我们发现、当12.7V 输出处于活动状态(即启用直流/直流转换器)时、我们在测试期间会产生高辐射发射。

12.7V 输出加载了120 Ω 至 GND、而 LM5088在测试过程中也加载了大约140mA 的电流。

在40-50 dBuV/m (随附测量图像)下、大约100-300MHz 时会出现此问题。

我们使用应用手册和 TI 设计人员设计了 LM2735 (甚至 LM5088)、因此我们假设原理图得到了很好的优化。

您对此有什么建议吗?