This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202:该器件的 S 版本和非 S 版本之间有何差异?

Guru**** 2391945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015209/tps562202-what-is-the-difference-between-the-s-and-non-s-version-of-the-device

器件型号:TPS562202

有人可以帮助我了解 TPS562202器件的 S 版本和非 S 版本之间的区别吗? 它们都具有 ECO 模式和相同的效率曲线。  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一的区别是、VFB 精度较高的 S 版本为1.5%、非 S 版本为2%。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢您对此进行澄清! 老实说、这在数据表上并不清楚、最好添加一个汇总表。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的建议。 如果我们可以在 DS 上添加注释,我将检查此部件的系统 eng。

    BRS、

    年轻