This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170EVM-BIDIR

Guru**** 2576085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016927/lm5170evm-bidir-lm5170evm-bidir

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我围绕 LM5170设计了一款具有520W 输出功率的直流/直流转换器。
我的设计工作正常、但电路板上存在热问题。 我尝试使用输出功率为500W 的 EVK、它在没有散热器的情况下工作。
我希望无需散热器即可工作、只需使用具有更多层的更好 PCB 即可。
我的板是4层 PCB、外层镀70um 铜、内层为35um 铜。

我会增加4层、就像 LM5170_EVK 一样、但我想知道 EVK PCB 的铜厚度。
我在 EVK 的应用手册中找不到这些信息。

我可以在哪里找到它?
或者、您能否将此信息通过私人邮件发送给我?

谢谢、

Luc、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    感谢您使用 LM5170进行设计。  此 EVM 在所有八层上均有3盎司铜、有助于在无散热器的情况下以全功率散热。  您可能会考虑使用一些散热器来最大限度地降低总成本。   

    祝您设计顺利。

    谢谢、

    Youhao