This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS731:产品创意:优于 PTC 保险丝或电子保险丝–极低短路电流 TPS731xx LDO 部件

Guru**** 2390640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015930/tps731-product-idea-better-than-a-ptc-fuse-or-efuse-a-very-low-short-circuit-current-tps731xx-ldo-part

器件型号:TPS731

我的设计多次将电源线切换离开外壳、进入"加载单元"、电缆上的 I2C 传感器等。 这些部件仅需要几十毫安的5V 电源。

但我从未找到过在如此低的电流(25mA 至50mA)下工作的理想短路保护解决方案。 如果外部电源线意外短路、可能会使电源系统发生断续、从而影响微控制器。

PTC 保险丝电阻过高。 其中很少有适合低电流、跳闸电流是可变的。

我觉得理想的解决方案可能是具有极低压降的稳压器、例如 TPS731xx、但短路电流(50mA)要低得多。

因此、TPS731xx 的短路电流在150mA 至300mA 时过高、这只会拖低5V 电源轨上的所有电流。

我认为 TPS731xx 是一款理想器件、其输出电流为35mA、短路电流为50mA。 因此、在短路条件下、消耗的最大电流为50mA、这不会影响主电源。  

在这些低电流下、没有任何电子保险丝可提供保护(最小值似乎为400mA)。

更好的是、TPS731xx 型器件还可以使用使能引脚"切换"电源。

另一个完美的特性是它是一个压降极低的稳压器。 低压降电压小于50mV 意味着5V 器件可以依靠5V 电源运行、并且仍然可以正常工作。

作为超低压降稳压器进行推广、该稳压器可以切换电源并充当电流极低的 PTC 保险丝–比 PTC 保险丝解决方案要好得多。

只需采用 TPS731xx 设计并降低其电流特性。

您能否请您的产品开发人员对此进行思考?

谢谢

Peter Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们正在审查您的意见、并将很快答复。  请最多允许2个工作日进行回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我将这些信息发送给我们的系统工程部门、以供将来考虑。  电流限制的问题在于、它是一个保护电路、通常具有较高的容差。  必须设计一个包括 TPS731在内的线性稳压器、以保持低于典型容差、从而满足此需求。  这需要进行超过电流限制的调整。

    如果在 TPS731上有任何其他可帮助的东西、请告知我。

    谢谢、

    斯蒂芬