This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:I#39;m 不确定如何使用 LM27762的 PGOOD 端子。

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016762/lm27762-i-m-not-sure-how-to-use-the-pgood-terminal-of-lm27762

器件型号:LM27762

LM27762的数据表说明、如果您不使用 PGOOD 功能、请将其接地、但由于 PGOOD 端子是一个开漏器件、因此我认为您可以在不将其接地的情况下将其打开。
我不明白数据表为什么会显示"连接到接地"。
我不应该在不连接到任何位置的情况下使用该终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    根据数据表、PG 引脚在未使用时需要连接到 GND。 为了避免对 IC 造成任何损坏、我建议遵循数据表规格。

    我还将在内部检查我是否可以获得有关这方面的更多详细信息。

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    我与我们的设计团队确认了这一点、您似乎甚至可以将此引脚悬空。 这不应该有问题。

    如果您没有其他问题、请点击"Resolved (已解决)"。

    此致、

    Febin