This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27538:关于内置 FET

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016345/ucc27538-about-built-in-fet

器件型号:UCC27538

您好!

我想问您有关 UCC27538器件的信息。
(问题)
如下图所示、是否有关于内置 FET 的导通电阻和寄生二极管的任何信息?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michinari -圣

    感谢您的参与!

    ----

    关于内置 FET 导通电阻、数据表的第8.5节中规定了这些电阻:

    有关内置 FET 体二极管的信息、数据表中未指定任何信息。  如果需要这些信息、请进行跟进、我们可以对此进行调查。  否则、如果我已经回答了您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢!

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    是否有任何数据可以揭示寄生二极管的 VF 特性?

    我还有其他问题。
    此 IC 是否存在最大允许损耗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michinari -圣

    很抱歉、我们无法在 E2E 上提供该数据。

    ----

    允许的最大损耗(最大功率耗散)取决于许多变量、可以使用数据表的"10.2.1.2.7功率耗散"部分以及热阻规格来计算。

    ----

    希望这能解答您的问题!  如果是、请按绿色按钮;否则、请随意跟进。

    谢谢、

    Aaron Grgurich