This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:REG0C 多读行为

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016233/bq25895-reg0c-multi-read-behavior

器件型号:BQ25895

大家好、

根据 DS、客户似乎无法在 REG0C 上使用多读。

有什么想法、如果客户在复位后使用多次读取来读回所有寄存器、REG0C 会产生什么结果?

器件是否会从 REG00报告到 REG14、但忽略 REG0C 寄存器? 例如 REG0B->REG0D->REG0E。

或者、如果故障事件在 EC 读取 REG0C 和多次读取时清除、则 REG0C 的值将不会清除。 因此、EC 必须在第二次和第三次对 REG0C 进行单次读取以清除故障事件。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我认为这些问题已在您的另一个主题中得到解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015610/bq25895-reset-bit-behavior/3755260#3755260

    REG0C 不支持多字节写入/读取。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    明白了、所以只需再次确认、如果客户使用多读/写、器件将不会报告 REG0C 的数据、对吧? 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    客户还有一个问题、如果器件在使用多读/写操作时报告 REG0C 的数据、器件是否会报告 REG0C 值为0? 因为 REG0C 不支持多读/写。 比 kyou 更好。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    它不应报告为0、您可以参考数据表:

    REG0C 是一个故障寄存器。 它会保留上次读取的所有故障信息、直到主机发出新的读取。 例如、如果充电安全计时器过期故障发生但稍后恢复、则故障寄存器 REG0C 会在首次读取故障时报告故障、但在第二次读取故障时返回正常状态。 为了获得当前的故障信息、主机必须第二次读取 REG0C。 唯一的例外是 NTC_FAULT、它始终报告 TS 引脚上的实际情况。 此外、REG0C 不支持多读和多写。

    为了正确读取和理解故障、需要多次读取它。

    此致、

    Wyatt Keller